This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何更新 SW_ROOT

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1302243/how-to-update-sw_root

我接管了另一个开发人员的一个软件项目、只是尝试进行设置。  上一次进行重大编程是为了 MC68HC12系列处理器。  这是我第一次使用 TI 产品做任何事情。

我已安装最新版本的编译器、因此它具有不同的路径名、我将尝试更新变量。  我在下面定义了 SW_ROOT、我想...

但文件仍呈灰色显示。

它正在寻找  

TivaWare_C_Series-2.0

而不是

TivaWare_C_Series-2.2.0.295

我不知道在哪里更新变量。

谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 make 文件中看到一些错误。  我应该直接编辑此文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我已经解决了这个部件。  这是要更新的正确位置。