This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 内部错误(堆栈溢出错误)

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1329268/codecomposer-ccs-internal-error-stack-overflow-error

器件型号:CODECOMPOSER

尊敬的专家:

 

我的客户在进行以下设置时使用 CCS 12.6.0.00008、并在启动 CCS 时面临"内部错误"。

 

CCS 版本:12.6.0.00008

CPU:第11代英特尔Registered酷睿 TM i7-1165G7 @ 2.80GHz

RAM:16.0 GB

操作系统:Windowss 10企业版

注意:使用 Windows 单文件(离线)安装程序进行安装

 

有关详细信息、请参阅下面的屏幕截图。

 

 

 

 

他们使用的是4台 PC,所有 PC 都面临相同的问题。

请告知我应该检查什么。

 

此致、

柴田市

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibata-San,

    请让客户提供中找到的错误日志 \.metadata\.log

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    请查看附加的日志。

    e2e.ti.com/.../7534.CCS_5F00_log.zip

    谢谢。

    -柴田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    您能否请求客户尝试以下操作:

    1) 1) 按照 CCS 故障排除指南9.4.3中的说明清理工作区:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one

    2) 2)使用-clean 参数启动 CCS、如 CCS  故障排除指南中9.4.2所述:   

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#use-the-clean-argument-when-calling-ccstudio-exe

    3) 3)如果问题仍然发生、请关闭 CCS 并重新发送新生成的.log 工作区文件  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

     

    客户尝试了您建议的步骤。

    问题仍未解决。

    请在下面找到最新的日志。

     

    e2e.ti.com/.../CCS_5F00_log_5F00_3.zip 

     

     

    此致、

    -柴田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我已将此问题上报给工程部。 我将传递收到的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    有任何更新吗?

    此致、

    -柴田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误了时间。 我还没有从工程学方面听到任何反馈。 我将请求更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程人员已对日志进行了分析、并看到日志中报告的错误。 但是、他们对触发错误的原因没有答案。

    他们遇到的一个问题是、客户在安装 CCS 后是否安装了任何其他软件包。 基本上、他们会在启动 CCS 时看到某些脚本无法运行。 他们不确定这个脚本是什么。 他们想知道客户是否在安装 CCS 后在 CCS 中放入一些其他文件。

    他们提出的另一个问题是、是否可以临时禁用 PC 上运行的任何防病毒软件或其他安全软件。 我知道这可能无法实现、但我们也怀疑它与某些安全设置之间可能存在一些冲突。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    我让客户检查这些东西。

    就会返回给您并提供结果。

    此致、

    -柴田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 还请客户提供受影响 PC 中运行的防病毒/安全软件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

     

    我确认客户在安装 CCS 后没有安装任何其他软件包。

     

    另一个问题是他们在 PC 上使用以下安全软件。

    Microsoft Defender 防病毒(MDAV)
    用于端点计划2的 Microsoft Defender

    由于他们公司的 PC 是由 IT 管理的、因此不能禁用这些软件。

     

    此致、

    -柴田市

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确认客户在安装 CCS 后没有安装任何附加软件包。

    感谢您的确认。

    Microsoft Defender Antivirus (MDAV)

    这应该是可以的

    Microsoft Defender for Endpoint Plan2

    我无法对这种方式或另一种进行评论。

    由于他们的公司 PC 已被 IT 管理,因此无法禁用这些软件。

    我了解。

    只是为了再次确认、一旦客户按下"OK"、他们就可以正常使用 CCS、而不会出现任何问题? 且每次启动 CCS 时仅发生一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    只是为了再次确认,一旦客户按下"OK"按钮,他们就可以正常使用 CCS 而不会出现任何问题? 且每次启动 CCS 时仅发生一次?

    让我与客户再次确认一下。

    您对下一步有什么想法吗?

    此致、

    -柴田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否对下一步有任何想法?

    不幸的是、我们不确定问题可能是什么。 我们仍在讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    我向客户确认、一旦他们按下"OK"、就可以使用 CCS、不会出现任何问题。

    它仅在 CCS 每次启动时发生一次。

    此致、

    -柴田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我向客户确认,一旦他们按下"确定",他们就可以使用 CCS 而无需进一步发行。

    感谢您确认这一点。 工程部 注意到在启动时运行某些脚本存在一些问题。 他们不能确定故障是什么、甚至是什么脚本发生了故障。 因此、他们询问客户是否已在 CCS 环境中安装了一些其他插件。 不幸的是、我们仍然感到困惑、认为问题可能是什么。 我们唯一能提供的是 CCS 12.7.0将于下月初发布、并建议试用该版本。 12.6和12.7之间没有太多的变化,所以我们不知道它是否会有所帮助,但它是值得一试的。

    谢谢!