Thread 中讨论的其他器件:BQ79616、 TMS570LS1224
工具与软件:
您好!
我正在尝试使用 BQ79616示例代码、声明如下:
我正在尝试安装 CSS 版本8.1、但存在可能与之相关的问题。 示例代码是否应该在当前版本的 CSS 上运行? 我尝试了 V12、但进行设置时似乎不支持 Hercules 产品系列。
谢谢!
Jeremy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在尝试使用 BQ79616示例代码、声明如下:
我正在尝试安装 CSS 版本8.1、但存在可能与之相关的问题。 示例代码是否应该在当前版本的 CSS 上运行? 我尝试了 V12、但进行设置时似乎不支持 Hercules 产品系列。
谢谢!
Jeremy
Jeremy、您好!
[quote userid="613497" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1391200/launchxl2-tms57012-ccs-backwards-compatibility 我正在尝试安装 CSS 版本8.1并存在可能与之相关的问题。 示例代码是否应在当前版本的 CSS 上运行?[/QUOT]显示连接。
适用于旧版本(小于8.1)可能不起作用、但适用于最新的 CCS。
——
谢谢、此致、
Jagadish。
Jeremy、您好!
您能否验证 tms570ls1224.xml 是否存在于您当前使用的 CCS 版本的 CCS 数据库中。 只需按照以下路径进行验证。
如果它不存在、那么您是否可以尝试执行以下步骤:
转到帮助部分中的安装设备支持。
同样、您将看到安装步骤、然后找到一个屏幕、您需要在其中选择所需的器件。 请确保选择 Hercules 控制器。
——
谢谢、此致、
Jagadish。
我不是编码专家、但是当 bq79616.h 位于同一项目文件夹中时、它怎么会没有搜索目录呢
[报价]这是因为使用尖括号来引用文件、而不是双引号。 默认情况下、前者不会在当前(与源文件相同的位置)中搜索、而后者会搜索。
慢慢变得更好! 一个错误修复了另一个错误弹出。 幸运的是,我在引用你几年前的老答案哈哈。
可在下找到
C:\ti\ccs1271\ccs\tools\compiler\lib
我非常感谢您的帮助
编辑:
我引用了这个旧帖子
就像此用户的文件一样、该文件专门包含在"文件搜索路径"下。 是否是将其从路径中移除的解决方案? 我已尝试删除它、现在我刚刚收到此错误。