This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:CCS 向后兼容性

Guru**** 2910240 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1391200/launchxl2-tms57012-ccs-backwards-compatibility

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
Thread 中讨论的其他器件:BQ79616TMS570LS1224

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 BQ79616示例代码、声明如下:

我正在尝试安装 CSS 版本8.1、但存在可能与之相关的问题。 示例代码是否应该在当前版本的 CSS 上运行? 我尝试了 V12、但进行设置时似乎不支持 Hercules 产品系列。  

谢谢!

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    [quote userid="613497" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1391200/launchxl2-tms57012-ccs-backwards-compatibility 我正在尝试安装 CSS 版本8.1并存在可能与之相关的问题。 示例代码是否应在当前版本的 CSS 上运行?[/QUOT]

    显示连接。  

    适用于旧版本(小于8.1)可能不起作用、但适用于最新的 CCS。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我使用 CCS Theia 获得的错误。  

    浏览过找不到器件文件的其他论坛帖子后、其他 TI 员工表示" 我怀疑您的 CCS 副本不支持 Hercules 系列器件。"

    客户回应:"我已将编译器更改为旧版本、它 已清除所有警告。"

    所以,什么是错误的,你有多大的信心,它应该工作.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    您能否验证 tms570ls1224.xml 是否存在于您当前使用的 CCS 版本的 CCS 数据库中。 只需按照以下路径进行验证。

    如果它不存在、那么您是否可以尝试执行以下步骤:

    转到帮助部分中的安装设备支持。

    同样、您将看到安装步骤、然后找到一个屏幕、您需要在其中选择所需的器件。 请确保选择 Hercules 控制器。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我使用 CCS Theia 时遇到的错误。  [报价]

    CCS Theia 目前不支持 Hercules 器件。 请使用 CCS Eclipse。 CCS Eclipse 的最新版本是 CCS 12.7.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki! 我将尝试一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ki、也许您有这个问题的答案。 我不是编码专家、但是当 bq79616.h 位于同一项目文件夹中时、它怎么会没有搜索目录呢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="613497" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1391200/launchxl2-tms57012-ccs-backwards-compatibility/5325219 #5325219"]

    我不是编码专家、但是当 bq79616.h 位于同一项目文件夹中时、它怎么会没有搜索目录呢

    [报价]

    这是因为使用尖括号来引用文件、而不是双引号。 默认情况下、前者不会在当前(与源文件相同的位置)中搜索、而后者会搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki 的帮助、

    它已找到文件但无法打开? 这种情况的任何潜在原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保在"包含搜索路径"项目选项中明确添加指向该文件的路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    慢慢变得更好! 一个错误修复了另一个错误弹出。 幸运的是,我在引用你几年前的老答案哈哈。  

    可在下找到  

    C:\ti\ccs1271\ccs\tools\compiler\lib

    我非常感谢您的帮助

    编辑:  

    我引用了这个旧帖子  

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653089/ccs-tms570lc4357-ccs-cannot-find-file-cannot-find-file-error

    就像此用户的文件一样、该文件专门包含在"文件搜索路径"下。 是否是将其从路径中移除的解决方案? 我已尝试删除它、现在我刚刚收到此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您的问题是不同的。 您能否在编译控制台中提供完整编译输出? 您可以将所有消息复制粘贴到文本文件、然后将文件附加到该线程(&P)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OutputError.txt

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到 RTS 库被传递给链接器。 您是否在 sys_link.cmd 文件中指定了它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 RTS 库添加到了 ARM 链接器文件搜索路径、现在在调试器中没有看到任何错误。 我认为一切都好吗? 我很快将尝试使用链接的器件的代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你是我的女人。" 我建议您向论坛用户推荐的另一个提示是禁用优化器。 运行函数完全错误。 我必须与固件团队合作才能找出这个问题。 非常感谢您的指导!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个我建议论坛用户禁用优化器的提示。 运行的函数完全错误。

    这将是一个错误。 您是否可以针对此问题启动新主题并提供更多详细信息和测试用例? 然后、我将请编译器专家进行调查。

    我现在结束该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建了线程! 再次感谢