Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, LP-EM-CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-EM-CC2340R5 主题中讨论的其他器件:LP-XDS110ET、
工具与软件:
我正在使用在 Windows 10上运行的 CCS Theia 版本1.5.1.3、该版本通过 USB 连接到 LP-XDS110ET 和 LP-EM-CC2340R5。 我正在使用 BLE 数据流示例 工程、如果我修改代码使其生成编译错误、Theia 将无限期冻结。 恢复的唯一方法是使用 Windows 任务计划程序、停止应用程序、然后重新启动。 是否有我可以查看的日志以了解挂起的内容?