This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:CCS Theia 在生成错误时保持冻结

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1433065/lp-em-cc2340r5-ccs-theia-keeps-freezing-on-build-errors

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110ET

工具与软件:

我正在使用在 Windows 10上运行的 CCS Theia 版本1.5.1.3、该版本通过 USB 连接到 LP-XDS110ET 和 LP-EM-CC2340R5。 我正在使用 BLE 数据流示例 工程、如果我修改代码使其生成编译错误、Theia 将无限期冻结。 恢复的唯一方法是使用 Windows 任务计划程序、停止应用程序、然后重新启动。 是否有我可以查看的日志以了解挂起的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我正在使用 BLE 数据流示例 项目、如果我修改代码使其产生编译错误、Theia 将无限期冻结

    当发生编译错误和挂起/冻结时、您能否提供整个 IDE 的屏幕截图?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的没有什么要截取的。 整个 IDE 在冻结几秒钟后变为黑屏。 我还能提供什么有助于诊断的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供构建日志文件。 检查工程属性以查看其生成位置:

    我可以提供的任何其他有助于诊断的信息?

    您可以生成并附加 Eclipse 调试控制台日志吗? 请参阅以下文档的"Eclipse 调试日志"部分:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html