This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF-LAUNCHXL

Guru**** 2958470 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC3200, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1447206/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SF、CC1310、CC3200

工具与软件:

下载了最新的 CCS (Linux)、尝试创建一个空项目、选择了 CC32SF Launchpad、单击"Create (创建)"按钮、但继续获取:

未识别器件 ID "CC3220SF"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前没有 Linux 可供测试、但对于 Windows、它可以正常工作、没有错误。

    您能否尝试在 Linux SDK 上导入其中一个工作示例而不是创建新工程?

    您可以从此处 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC32XX-SDK 下载 Linux SDK

    然后、只需遵循用户指南并将工程导入到工作区中。

    这也是推荐的方式、因为后续步骤中可能会有其他配置(它也可用作参考)。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="474998" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1447206/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launchxl ]Device-id 'CC3220SF'未被识别

    CCS 20不支持 CC32xx。

    请参阅: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv20/CCS_20_0_0/exports/CCS_20.0.0_ReleaseNote.htm (限制和已知问题)

    但我发现在筛选器字段中选择 CC32xx 确实会让人误解。 我将记下这一点、以便在将来的版本中解决。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接了一个 CC1310 Launchpad、我可以看到 CCS 能够识别到该设备、让我为其创建一个工程。

    已尝试任何其他主板并获得未找到器件 ID 的错误。 看起来 CCS 无法让您在没有附加电路板的情况下创建工程。

    我错了吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着不再支持 CC3200芯片/launchpad?

    CCS 是否允许在未缓存有效器件的情况下创建工程? 如果是、它如何与定制电路板配合使用?


    我更喜欢旧版本的 CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在将来的版本中记录此事以解决。

    我为此提出了一个 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12040

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、只要有一个 CC3200SF Launchpad 电路板就行了。 将其插入、CCS 可以看到与 CC1310配合使用的目录(请参阅 pic)。
    尝试创建工程、选择了 CC3200SF Launchpad 并显示 Device0id CC3200SF 无法识别。

    看、我正在为我的产品评估无线芯片。 我想给 TI 一个机会、但你现在并没有让它变得简单。

    非常令人沮丧和失望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着不再支持 CC3200芯片/launchpad?

    CCS 20不支持 CC32xx。 CC13xx 仍受支持。

    CCS 是否不允许在未缓存有效器件的情况下创建项目?

    您不需要连接硬件目标。 但 CCS 必须具有器件的项目支持、而 CCS 20不支持该支持。  

    我更喜欢旧版本的 CCS。

    如果使用 CC32xx、请继续使用 CCS 12.x。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瞧、我正在为我的产品评估无线芯片。 我想给 TI 一个机会、但您现在却不能轻松实现。

    CCS 12.8.1是完全支持 CC32xx 的最新版本。 请使用此版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC32XX 芯片是否仍然受支持、或者我应该改用 其他芯片吗?

    我喜欢 CC1310、但是需要支持 TFT 屏幕的无线芯片 据我了解、CC1310没有足够的资源(RAM)来支持屏幕缓冲器。 有没有任何 TI 低于1GHz 的芯片可以支持彩色 TFT 屏幕?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC32XX 芯片是否仍然受支持、或者我应该改用 其他芯片?

    它是一款较旧的器件。 对于新设计、可能建议使用较新的器件。 我会为器件专家创建有关建议的新主题(我的专长是工具、而不是器件)。