This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、我的工作计算机没有互联网连接。 如何配置 CCS 在没有连接互联网的情况下运行? 我需要下载哪些额外的软件包? 我刚刚下载了离线安装程序、并尝试创建一个新项目、但无法创建一个新项目。 有人能帮我吗?
非常感谢、
Joe
Joe、您好!
CCS 无需连接互联网即可运行。 但是、如果没有更新检查、安装插件/扩展、使用 Resource Explorer 浏览在线示例等、您将失去一些功能
user5818008 说:并尝试创建一个新项目、但未能创建一个新项目。 [报价]这让我相信您在使用 CCS 20。 CCS 20项目向导依靠互联网访问来在线浏览示例。 如果您无法访问互联网并且未在本地安装任何 SDK、则需要在本地计算机上手动导入现有示例。 您可以在能够访问互联网的计算机上为您的器件下载 SDK、然后从其中手动导入示例。
谢谢
Ki
感谢您发送编修。 我想使用 MSPM0L2228-Q1进行设计、此工具可在以下网址上找到:
https://www.ti.com/product/MSPM0L2228-Q1#software-development
我是否需要下载"MSPM0-SDK—MSPM0软件开发套件(SDK)"?
这是您关于下载示例软件的意思吗?
我看到还有一些其他内容需要下载 、例如 MSP-ZERO-CODE-STUDIO、SysConfig、MSP-GANG-SOFTWARE 和 UNIFLASH。 我是否需要下载这些软件包中的任何一个?
最后、我有一个关于 JTAG 编程器的问题。 我有 Spectrum Digital Xpo_1402056 XDS560v2 Pro Trace 可以用作 JTAG 编程器吗? 我可以使用哪些其他 JTAG 编程器对该微控制器进行编程?
非常感谢、
Joe
我是否需要下载"MSPM0-SDK—MSPM0软件开发套件(SDK)"? [报价]如果您没有连接互联网、那么您需要从另一台可以访问互联网的 PC 手动下载 SDK、然后将安装程序复制到您想要使用它的 PC (没有互联网访问):
https://www.ti.com/tool/MSPM0-SDK
关于下载示例软件、您指的是什么? [报价]有
[/quote]user5818008 说:我看到其他一些内容需要下载、例如 MSP-ZERO-CODE-STUDIO、SysConfig、MSP-GANG-SOFTWARE 和 UNIFLASH。 我是否需要下载这些软件包中的任何一个?这取决于您的用例。 作为一名新用户、我预计您现在不需要这些。 CCS 附带 SysConfig。
[/quote][/quote]最后、我有关于 JTAG 编程器的问题。 我有 Spectrum Digital Xpo_1402056 XDS560v2 Pro Trace 可以用作 JTAG 编程器吗? 我可以使用哪些其他 JTAG 编程器对此微控制器进行编程?[/QUOT]它应该在技术上有效。 对于 MSPM0来说、这是大有裨益的。 我相信我们的所有 XDS 类调试探针都可以使用。
XDS110是性价比最高的探针、推荐用于该器件。
作为新用户、我想提请注意有关 MSPM0的 CCS 20基础知识讲座。 该手册是为不同的 MSPM0器件编写的、但浏览材料仍然很有用:
谢谢
Ki
大家好、我下载了 SDK、并尝试在 CCS 中创建一个新工程。我从 SDK 中添加了这些示例、但收到以下错误信息:
我还需要下载什么内容?
非常感谢、
Joe
我能够安装 ARM-CGT — Arm代码生成工具--编译器工具:
https://www.ti.com/tool/ARM-CGT#downloads
尝试按照中的实验1进行操作
我选择了 gpio_toggle_output_lp_MSPM0G35007_nortos_ticlang 示例。
Joe
我能够安装 ARM-CGT — Arm 代码生成工具--编译器工具:
CCS 20附带 TI ARM CLANG 编译器。 但不随附 ARM GCC 编译器(在上一线程中提及)。 通常、如果您从 Resource Explorer 安装了 SDK、Resource Explorer 将处理此依赖项。 但是、由于您使用的是未连接到互联网的 PC、因此需要手动下载/安装所有内容。
[报价 userid="92003" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1459550/codecomposer-running-code-composer-studio-on-an-non-internet-connected-computer/5603639 #5603639"]尝试按照中的实验1进行操作
我选择了 gpio_toggle_output_lp_MSPM0G35007_nortos_ticlang 示例。
[报价]是的、我也建议将本次专题研讨会作为起点。
谢谢
Ki