This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在未连接互联网的计算机上运行 Code Composer Studio

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228-Q1, MSPM0-SDK, UNIFLASH, SYSCONFIG, MSP-ZERO-CODE-STUDIO, ARM-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1459550/codecomposer-running-code-composer-studio-on-an-non-internet-connected-computer

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSPM0L2228-Q1MSPM0-SDKUNIFLASHSysConfigMSP-ZERO-CODE-STUDIO、ARM-CGT

工具与软件:

您好、我的工作计算机没有互联网连接。 如何配置 CCS 在没有连接互联网的情况下运行? 我需要下载哪些额外的软件包? 我刚刚下载了离线安装程序、并尝试创建一个新项目、但无法创建一个新项目。 有人能帮我吗?  

非常感谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    CCS 无需连接互联网即可运行。 但是、如果没有更新检查、安装插件/扩展、使用 Resource Explorer 浏览在线示例等、您将失去一些功能  

    user5818008 说:
    并尝试创建一个新项目、但未能创建一个新项目。 [报价]

    这让我相信您在使用 CCS 20。 CCS 20项目向导依靠互联网访问来在线浏览示例。 如果您无法访问互联网并且未在本地安装任何 SDK、则需要在本地计算机上手动导入现有示例。 您可以在能够访问互联网的计算机上为您的器件下载 SDK、然后从其中手动导入示例。

    请访问 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_getting-started.html#creating-a-new-code-composer-studio-project

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我想使用 MSPM0L2228-Q1进行设计、此工具可在以下网址上找到:


    https://www.ti.com/product/MSPM0L2228-Q1#software-development

    我是否需要下载"MSPM0-SDK—MSPM0软件开发套件(SDK)"?  

    这是您关于下载示例软件的意思吗?  

    我看到还有一些其他内容需要下载 、例如 MSP-ZERO-CODE-STUDIO、SysConfig、MSP-GANG-SOFTWARE 和 UNIFLASH。  我是否需要下载这些软件包中的任何一个?

    最后、我有一个关于 JTAG 编程器的问题。 我有 Spectrum Digital Xpo_1402056 XDS560v2 Pro Trace 可以用作 JTAG 编程器吗?  我可以使用哪些其他 JTAG 编程器对该微控制器进行编程?

    非常感谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否需要下载"MSPM0-SDK—MSPM0软件开发套件(SDK)"?  [报价]

    如果您没有连接互联网、那么您需要从另一台可以访问互联网的 PC 手动下载 SDK、然后将安装程序复制到您想要使用它的 PC (没有互联网访问):

    https://www.ti.com/tool/MSPM0-SDK

    关于下载示例软件、您指的是什么?  [报价]

    user5818008 说:
    我看到其他一些内容需要下载、例如 MSP-ZERO-CODE-STUDIO、SysConfig、MSP-GANG-SOFTWARE 和 UNIFLASH。  我是否需要下载这些软件包中的任何一个?
    [/quote]

    这取决于您的用例。 作为一名新用户、我预计您现在不需要这些。 CCS 附带 SysConfig。

    最后、我有关于 JTAG 编程器的问题。 我有 Spectrum Digital Xpo_1402056 XDS560v2 Pro Trace 可以用作 JTAG 编程器吗?  我可以使用哪些其他 JTAG 编程器对此微控制器进行编程?[/QUOT]

    它应该在技术上有效。 对于 MSPM0来说、这是大有裨益的。 我相信我们的所有 XDS 类调试探针都可以使用。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AHPc.Wb9z60G4gncUEl6rA__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST

    XDS110是性价比最高的探针、推荐用于该器件。

    作为新用户、我想提请注意有关 MSPM0的 CCS 20基础知识讲座。 该手册是为不同的 MSPM0器件编写的、但浏览材料仍然很有用:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AfGo5aJCBd8KgjAsOGhQsA__CCSTUDIO-ACADEMY__RdkYJ-M__LATEST

    谢谢

    Ki

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  

    祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我下载了 SDK、并尝试在 CCS 中创建一个新工程。我从 SDK 中添加了这些示例、但收到以下错误信息:

    我还需要下载什么内容?

    非常感谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够安装   ARM-CGT  ArmRegistered代码生成工具--编译器工具:

    https://www.ti.com/tool/ARM-CGT#downloads

    尝试按照中的实验1进行操作  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AWEW5ISXEiFshi3wwJmfUg__CCSTUDIO-ACADEMY__RdkYJ-M__LATEST

    我选择了 gpio_toggle_output_lp_MSPM0G35007_nortos_ticlang 示例。  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够安装   ARM-CGT  Arm 代码生成工具--编译器工具:

    CCS 20附带 TI ARM CLANG 编译器。 但不随附 ARM GCC 编译器(在上一线程中提及)。 通常、如果您从 Resource Explorer 安装了 SDK、Resource Explorer 将处理此依赖项。 但是、由于您使用的是未连接到互联网的 PC、因此需要手动下载/安装所有内容。

    [报价 userid="92003" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1459550/codecomposer-running-code-composer-studio-on-an-non-internet-connected-computer/5603639 #5603639"]

    尝试按照中的实验1进行操作  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AWEW5ISXEiFshi3wwJmfUg__CCSTUDIO-ACADEMY__RdkYJ-M__LATEST

    我选择了 gpio_toggle_output_lp_MSPM0G35007_nortos_ticlang 示例。  

    [报价]

    是的、我也建议将本次专题研讨会作为起点。

    谢谢

    Ki