This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS Theia 更新始终失败

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1457130/codecomposer-ccs-theia-update-consistently-fails

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

当尝试从 CCS Theia 1.5.1.3更新到20.0.1时、以下错误被视为更新尝试关闭 CCS:

这是一个已知问题吗?

如何解决此问题并安装更高版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试从 CCS Theia 1.5.1.3更新为20.0.1

    请注意、当前没有指向 CCS 20.0.1的增量更新路径。 您要安装的更新适用于 CCS 20.0.0。 我在我的环境中尝试过此操作、结果成功。 我将该主题提交给安装人员/更新专家进行进一步分析。

    同时、我建议对20.0.1进行完全安装。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,安装20.0.1在完全工作,我现在都安装了这两个似乎也工作正常,只是想比较一些行为之间的两个。

    V20看起来更稳定、并且每次我的机器在 CCS 打开的情况下锁定时不再会出现 TI 云错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    v20看起来更稳定、并且我每次在打开 CCS 的情况下锁住机器时都不再收到 TI 云错误。  [报价]

    是的、这对于我们为 CCS 20开发的 CCS Theia 1.5来说是一个大问题。 很高兴听到它有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们正在调查升级问题、我想知道在运行完整安装程序(ccs_setup_20.0.1可执行文件)时是否会出现用户访问控制(UAC)弹出窗口。

    此致、
    Patrick