This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:继续运行和自由运行有何不同?

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1471802/lp-mspm0g3507-what-is-different-between-continue-and-free-run

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

你(们)好

我想执行示例"sysctl_power_policy_sleep_to_standby"

此示例使用计时器更改功耗模式。

当我使用自由运行调试模式时、计时器运行良好。

但是、当我点击"继续"调试模式时、计时器无法正常工作

您知道调试模式下的"继续运行"和"自由运行"有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否附上了相同的图片? 在我看来、您所附的两张图片是相同的。  

    您是说该示例在以下操作中的表现是否不同?:

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    抱歉、我上传了错误的图片 .

    您在图片中用方框突出显示的内容是正确的。

    当我点击"Continue"按钮时、它只会进入睡眠模式而不会进入待机模式。

    但是、如果我点击"Free run"按钮、它会进入睡眠模式和待机模式。

    为什么会这样? 它们之间有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="638650" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1471802/lp-mspm0g3507-what-is-different-between-continue-and-free-run/5649276 #5649276"]

    当我点击"Continue"按钮时、它只会进入睡眠模式而不会进入待机模式。

    但是、如果我点击"Free run"按钮、它会进入睡眠模式和待机模式。

    为什么会这样? 它们之间有什么不同?

    [报价]

    "free Run" 将运行目标、然后断开调试连接。 运行的行为类似于已断开物理 JTAG 连接。 这种类型的运行行为会阻止调试器在标准 Run/Continue 过程中定期轮询目标状态。 调试器在目标上设置的任何断点也会被禁用。 Free Run 是 一种通过电源转换和低功耗模式运行器件的不那么引人注意的模式。

    谢谢

    Ki