This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:I2C 中断索引

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1474797/lp-mspm0g3507-i2c-interrupt-index

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

有一些关于 I2C 中断索引的问题。

不同之处

"DL_I2C_IIDX_CONTROLLER_RX_DONE"

"DL_I2C_IIDX_CONTROLLER_STOP"?

您知道索引是在何时创建的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     下面所示的 MSPM0G3507_TRM 中的中断说明与您在 SDK DriverLib 中截取的屏幕截图相对应。

    由于 MSPM0G3507在 I2C 中有两种模式(控制器模式和目标模式)、因此、不同的模式具有不同的接收中断。  下图说明了接收中断何时产生。 您可以转至 MSPM0G3507_TRM 以了解更多信息。

    以下屏幕截图简要介绍了停止位和相关中断、您可以转到 MSPM0G3507_TRM 20.2.3.2以了解更多详细信息。

    此致、

    Peter