This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:如何启用扇区保护功能?

Guru**** 2614815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1477992/lp-em-cc2745r10-q1-how-do-i-enable-the-sector-protection-function

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具与软件:

您好、TI

如何启用扇区保护功能? 在第一组代码中(仅用于 NVS 写入)、我使用 NVS 在起始地址0xE0000处写入 ID 数据。

然后、在第二组代码(用于实际使用)中、我在 syscfg 的闪存保护设置中启用了扇区保护、并使用 CCS 通过以下配置进行编程:

我启用了保留扇区功能、但0xE0000处的内容仍在被擦除。 我还需要配置什么?

此致!

普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 版本:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61

    CCS 版本: 12.8.1.00005

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peisheng:  

    我注意到您没有设置一些来保护您所需的扇区。 在您绘制的器件配置选项卡中、您需要将其中一个位设置为1、以便在擦除期间保留特定扇区。  

    我明天会尽量给出一个回应、说明如何根据地址计算扇区。 请注意、对于扇区32-255和256-511、每个位代表8个扇区、每个扇区的大小为2kB。  

    如果这有帮助、请告诉我。  

    谢谢!  
    Isaac