This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:针对基于 VS 代码的 CCS 的 Copilot 超越市场

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1483517/codecomposer-copilot-over-marketplace-for-ccs-based-on-vs-code

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

尊敬的 Supportteam:
是否可以使用 GitHub Copilot 和 Microsoft Marketplace 中基于 VS Code 的 CCS20.0.2的其他扩展。
VSX 注册表仅提供折叠消息。

获取扩展名时出错。 无法验证第一个证书

此致  

Siegfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siegfried:

    不建议将 VS Code Marketplace 中的扩展与 CCS 20一起使用、因为这可能会有一些兼容性问题。 Copilot 是一个已知的例子。 我们确实希望、当我们更新 CCS 所基于的 Theia IDE 版本时、这种方法能够在未来的版本中得到支持。

    相反,我建议只直接使用 VSX 注册表中的扩展名。 我最近将 Codeium 与 CCS 20结合使用、到目前为止效果很好。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:
    我的问题是 VSX 注册表不能为我工作。 我总是得到错误:
      获取扩展名时出错。 无法验证第一个证书
    似乎是一个连接问题,尝试了几件事情,如代理设置等,没有改变。  
    有什么想法吗?
    此致  

    Siegfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我首先要检查代理设置。 但是、您遇到的错误与通常由于缺少代理设置而发生的错误稍有不同。 我正在与工程部门核实这一点。

    同时、您可以直接转到 Open VSX 注册表并手动下载 vsix 文件以在 CCS 中手动安装:

    https://open-vsx.org/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进行一些在线研究时、我看到一条建议、即在常规设置中禁用以下选项:

    或许试试吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我想我已经尝试过这个方法并得到一个新错误。
    但现在、在停用并重新启动 CCS 之后、VSX 似乎一切都能正常工作。
    感谢您的支持。

    此致  

    Siegfried