你好
我正在使用 MSP432P401R、需要对代码进行单元测试、
但仍然不具备使用 CCS 测试 C 代码的完整视图、任何人能详细解释其工作原理并提供一些示例…
你好
我正在使用 MSP432P401R、需要对代码进行单元测试、
但仍然不具备使用 CCS 测试 C 代码的完整视图、任何人能详细解释其工作原理并提供一些示例…
这是编译期间的错误…
您好!
从 GUI Composer 概述中:
器件型号:MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio…
很抱歉,我对这些论坛的印象很深刻,这些论坛也可供参加 TS-RSLK 机器人系统学习套件课程的学生使用。
大家好 ,谢谢。 我刚才下载了 SDK。 有很多项目。
我在(CCS 之外)搜索 Toplevel SDK 文件夹;我看不到任何与汇编相关的内容。 我进行了"汇编"、也尝试了"asm" 、我尝试找到扩展名为"asm"的任何文件。 所有示例"C"项目吗?
谢谢、
--Eli
谢谢您 Keith。 我将查看这些文档。 同时、我编写了一个程序、用于在按下按钮时点亮 LED、而在松开按钮时 LED 应熄灭。
#include
/**
* main.c
*
void button1_init (void){
P1->SEL0 &=~0x02;
P1->SEL1 &=~0x02;
P1->DIR &=~0x02; …
只需使用 MSP432 GPIO 示例。 使用 DriverLib:
int main (void) { volatile uint32_t ii; //暂停看门狗*/ MAP_WDT_A_HOLDTimer (); //将 P1.0配置为输出*/ MAP_GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN0); while (1) { /…