This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:读取整个范围

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1484455/ads7830-reading-full-range

器件型号:ADS7830

工具与软件:

您好!

我有一个 Vdd 为5.2V 的 ADS730和5.0V 的 Vref (来自 LP2980-5.0以确保稳定性)。

我将 CH1上的 ADC 输入和 COM 连接到了针对单端输入的 GND。 其余的 ADC 通道也连接到输入端(因此不悬空)。

我预计在0至5.0V 范围内的0至255输入电压下读取0至255的值、但 ADC 在4.19V 时返回最大值255、远低于 Vref 的5.0V。

我已将 PD0和 PD1设置为1 (内部基准打开且模数转换器打开)的读数、并且我不更改这些值。

我不n´t 为什么不能获得完整的输入范围。

有人能建议出什么问题吗?

谢谢!

Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我们能否首先回顾您在 ADS7830周围的原理图连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom、这是我的原理图。 OIL_temp 的输入是18-500欧姆的电阻负载(VDO 电阻式温度传感器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nigel

    我没有看到任何东西显示为错误-我能问您在哪里测量4.19V 吗?  您是用欧斯波还是 DMM 测量的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 GND 和引脚1之间使用 DMM 测得。

    我构建了2个独立的电路板、它们的运行 方式都相同、因此它看起来与器件相关、而不是单个电路板上的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了排除可能的振荡-您可以用范围查看输入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、只需查看示波器、没有振荡、绝对稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-我们有几个视频在网上介绍如何驱动 SAR 转换器的输入和基准。  请观看这些视频、并尝试验证基准和/或模拟输入没有任何影响。

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html?keyMatch=Driving%20a%20SAR%20ADC&tisearch=universal_search#

    然后、展开 SAR ADC 输入驱动器(7) 驱动 SAR ADC 上的基准输入(6) 这些将为您提供有关在何处进行进一步调试的见解。