This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035-Q1:如果不提供时钟信号、则增加 AMC1035-Q1的输入偏置电流。

Guru**** 2814295 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1035-Q1, AMC1035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482008/amc1035-q1-increased-input-bias-current-of-amc1035-q1-if-no-clock-signal-is-provided

器件型号:AMC1035-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AMC1035

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我有一个 关于 Δ-Σ 调制器 AMC1035-Q1的问题。 在数据表的"7.3.4时钟输入"部分中、当在额定频率范围内未提供时钟时、元件的输入偏置电流增加至超出额定范围。

我 的应用中有一个使用/故障情况、在某些特殊情况下不会提供时钟信号、因此会通过这种行为在测量路径中提供更高的电流。 分压器测量路径提供了一些其他功能、因此这种行为会影响我的电路。  

所以、我的问题与输入偏置电流的增加有关。 当未提供时钟信号时(或此故障场景中电路的最小输入阻抗)、是否可以指定输入偏置电流(max)?

BR

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    很抱歉 在您的帖子上出现延迟!  如果不进行时钟运行、内部电荷泵将不起作用。  输入端的负电压将使二极管和电阻器(~10k)接地。  正输入电压仍应具有高阻抗。  我不为您提供绝对数字、因为 它是非线性的、并取决于连接到 AMC1035输入的驱动器/信号链的阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎有点奇怪、因为我经历了一些其他行为。 我在 AMC1035的差分输入上仍然有正输入电压(ANIP、AINN)并且电路行为发生变化、因此正电压可能还有一些其他电路特性。 这是否真的正确、使用正输入电压时输入电路阻抗不会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    今天、我再次听到另一位更熟悉内部设计的人发来的信息。  他说、 两个输入都有 一个二极管、并且更接近4K (而不是10k)。  仍是非线性的、并取决于您的输入信号链。