This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:电源序列

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1486105/ads131e08-power-sequence

器件型号:ADS131E08

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道如果数字3.3V 在模拟5V 之前是否存在任何风险、如下面的捕获图所示。 (蓝色是3.3V、绿色是5V)。 谢谢!

  

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    在该 ADC 上、AVDD 和 DVDD 之间没有特殊的上电序列。 客户应注意的最重要一点是、 在器件上电之前、所有数字和模拟输入都必须处于低电平。 上电时、将所有这些信号保持在低电平、直到电源稳定。 否则、会违反 ADC 的绝对最大额定值、导致发生 EOS 事件并影响器件可靠性。

    ADS131E08数据表中的上电时序部分介绍了电源 VCAP1和/RESET 之间的关系。

    BR、

    戴尔