This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL040:ADC12DL040设计单端输入

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485136/adc12dl040-adc12dl040-design-single-ended-input

器件型号:ADC12DL040

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想使用 ADC12DL040读取 ADC 25MHz 单端信号。 在 DTS 中、我没有看到使用单端输入的建议、您能更清楚地解释性能下降的情况吗?

而对于我的用例、我需要 对 ADC12DL040使用单端信号。  此设计是否有任何参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoang:

    从以上方向来看、数据表非常清晰。

    请驱动正输入和负输入应通过一个0.1uF 电容器接地连接到 VCM。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoang:

    遗憾的是、没有采用单端输入工作该 ADC 的数据或参考。 由于这是一个20岁的 ADC、任何从事这方面工作的人都不再属于团队中的一员、因此需要进行重新验证、这是一项巨大的努力。  我将说、由于差分信号损失优势以及偏移误差的增加、偶次谐波很可能受到最大的影响、因为您不再能够获得对负信号射频迹线的偏移误差求平均值的好处。 此外、当负输入连接到共模电压时、只采用一半的输入摆幅、因此 ADC 的动态范围会减半。 此器件设计为使用差分输入、这就是我在此所能提供的全部。  

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您的快速回复。

    我正在设计一个需要使用单端输入、最小采样率为25MSPS 的 ADC IC 的应用。 我不能在它们之间进行比较。 您能向我推荐任何其他适用于单端的 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoang:

    如果您需要一个单端驱动放大器、请给我们几个有关您的终端的要求。

    电源、增益、噪声、直流耦合等

    我会将这篇文章转发给高速放大器团队、以便提供建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我的信号预期具有0-2V 的电压范围、最小采样率为25MSPS、单端信号馈送到 ADC 的输入端。

    由于设计限制、我无法在 ADC 的输入端添加任何单端至差分缓冲运算放大器、因此为什么需要找到合适的 IC ADC 高速数据才能读取单端数据。 除此之外、ADC 的输出应使用并行 CMOS 来连接到 FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoang:

    但理解、请参阅我之前的文章:

    从以上方向来看、数据表非常清晰。

    请驱动正输入和负输入应通过一个0.1uF 电容器接地连接到 VCM。

    这种 ADC 单端。 只需遵循数据表即可。

    此致、

    Rob