Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL040
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我想使用 ADC12DL040读取 ADC 25MHz 单端信号。 在 DTS 中、我没有看到使用单端输入的建议、您能更清楚地解释性能下降的情况吗?

而对于我的用例、我需要 对 ADC12DL040使用单端信号。 此设计是否有任何参考?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL040
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我想使用 ADC12DL040读取 ADC 25MHz 单端信号。 在 DTS 中、我没有看到使用单端输入的建议、您能更清楚地解释性能下降的情况吗?

而对于我的用例、我需要 对 ADC12DL040使用单端信号。 此设计是否有任何参考?
尊敬的 Hoang:
遗憾的是、没有采用单端输入工作该 ADC 的数据或参考。 由于这是一个20岁的 ADC、任何从事这方面工作的人都不再属于团队中的一员、因此需要进行重新验证、这是一项巨大的努力。 我将说、由于差分信号损失优势以及偏移误差的增加、偶次谐波很可能受到最大的影响、因为您不再能够获得对负信号射频迹线的偏移误差求平均值的好处。 此外、当负输入连接到共模电压时、只采用一半的输入摆幅、因此 ADC 的动态范围会减半。 此器件设计为使用差分输入、这就是我在此所能提供的全部。
谢谢、Chase