This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3568:通道数量混乱

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3568, ADC3668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1486845/adc3568-confusion-about-number-of-channels

器件型号:ADC3568
主题中讨论的其他器件: ADC3668

工具与软件:

 ADC3568是否支持2个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ADC3568是一款单通道器件。 表不正确。 我会让我们的团队知道如何解决。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此表中的所有器件是否相对于引脚排列和封装相互兼容? 我能否在单一封装中为所有这些 IC 设计一个单板?

    我知道规格/功能各不相同、但我可以为所有这些 IC 使用一个通用电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijetha:

    正确、此器件系列中的所有器件都是引脚对引脚的、只要您为 ADC3668/3669的电路板布局布线、就可以随时访问任何其他器件。 请注意、不同16位和14位器件的输出数据格式不同、因此我建议最初使用其中一个16位双通道进行设计。

    谢谢、Chase