This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:传感器检测

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1483539/ads1120-sensor-detection

器件型号:ADS1120

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我要配置的是带 ADS1120的3线 RTD。

我有一些问题。

问题1)

当发生短路或开路情况时、 是否可以测量某种温度?
如果是、温度(代码)是多少? 那么是否存在任何风险?

我想确认的是、我 可以在没有 BCS 的情况下检测开路/短路。  

问题2)

当使用3线 RTD 启用 BCS 时、是否仅设置以下位?

那么我的理解是开路条件显示满量程代码、而短路条件显示零。

问题3)

该引脚是否禁用了某些关于3线 RTD 的寄存器?
如果您已将3线 RTD 测量更改为 BCS、请告知我。

P.S.

作为一个背景障碍、我正在考虑使用3线 RTD 的接触开关、并检测 ON (短接)和 OFF (开路)。  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我叫 Henry。  我很乐意为您提供帮助、非常感谢您的提问。  请 允许 我在几天内回复。

    此致、

    亨利·萨米恩托  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Henry:

    您到目前为止是否有更新?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    感谢您的耐心。  不过、我现在仍在工作、但今天晚些时候我将提供答案。

    此致、

    亨利·萨米恩托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    感谢您的耐心。  请在下面查看我对您问题的答复:

    Q1) RTD 上的短路或开路不会测量温度。  然而、短路应该产生一个小输出代码、而开路应该产生一个更大的输出代码或者满量程代码。  因此、BCS 将使您能够检测短路或开路 RTD。

    Q2) 是的、您是正确的:

    • 将配置寄存器1 (01h)中的 BCS 位设置为1、以检查 RTD 电路。
    • 开路会产生满量程读数。
    • 短路产生的读数接近零。

    问题3)  

    a. 对于3线 RTD、您无需禁用寄存器。 但是、如果使用问题中的图77、请务必设置四个配置寄存器以符合您的设置:

    • 配置寄存器0 (00h)设置 AINP = AIN1、AINN = AIN0、增益符合您的规格并启用 PGA。
    • 配置寄存器1 (01h)可设置数据速率、运行模式、连续转换模式和 BCS。
    • 配置寄存器2 (02h)设置外部基准(REFP0、REFN0)、FIR 滤波器配置和 IDAC 电流。
    • 配置寄存器3 (03h)设置 IDAC1 = AIN2和 IDAC2 = AIN3。

    b. 使用 WREG (0100 rrnn)命令设置配置寄存器1 (01h)中的 BCS。 其中配置寄存器 rr = 01且字节计数 nn = 00。

    c.要了解有关如何检测 RTD 电路中断线问题的更多信息、请参阅下面链接中的应用手册:

     

    此致、

    亨利·萨米恩托