Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, AFE4960
主题中讨论的其他器件:ADS1292、
工具与软件:
您好!
我目前正在使用 ADS1292 IC 开发用于 EEG 测量的可穿戴器件。
在开发过程中、我会考虑用 AFE4960替换 ADS1292、我对此有一些问题。
1. AFE4960能否同时测量总共6个 EEG 通道?
- 根据文件,它指出,最多可以同时连接8个电极。 除了 Ref 和 RLD 的两个电极、是否可以使用 SW 矩阵依次测量其余6个电极?
- 指定用于 Bio-Z 测量的四个通道-它们是否具有与 ECG 电极相同的输入阻抗?
2. 比较 ADS1292和 AFE4960时、AFE4960有哪些缺点、以及在测量 EEG 时可能会出现哪些潜在问题? 我还想了解 ADS 系列与 AFE 系列之间的主要差异。
3. 目前是否难以购买 AFE4960评估板?
我很感谢您的答复。 感谢你能抽出时间。