This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:对 EEG 应用的问询

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487236/afe4960-inquiries-regarding-eeg-application

器件型号:AFE4960
主题中讨论的其他器件:ADS1292

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 ADS1292 IC 开发用于 EEG 测量的可穿戴器件。

在开发过程中、我会考虑用 AFE4960替换 ADS1292、我对此有一些问题。

1. AFE4960能否同时测量总共6个 EEG 通道?
- 根据文件,它指出,最多可以同时连接8个电极。 除了 Ref 和 RLD 的两个电极、是否可以使用 SW 矩阵依次测量其余6个电极?
- 指定用于 Bio-Z 测量的四个通道-它们是否具有与 ECG 电极相同的输入阻抗?

2. 比较 ADS1292和 AFE4960时、AFE4960有哪些缺点、以及在测量 EEG 时可能会出现哪些潜在问题? 我还想了解 ADS 系列与 AFE 系列之间的主要差异。

3. 目前是否难以购买 AFE4960评估板?

我很感谢您的答复。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charnmin:

    感谢您发帖。

    AFE4960只有两个 ADC 内核。 对6个输入电极进行采样时、需要通过切换输入矩阵按顺序转换各种电极对。

    由于该器件受 NDA 控制、因此您需要通过以下链接请求访问完整数据表和 EVM:

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE4960-DESIGN

    可能有更好的器件选项可用于您的应用。 我会向您发送一封电子邮件到您 E2E 个人资料中的地址。

    此致、

    Ryan