This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82 (TSW14J50)的 DAC 芯片和评估板提供的文件

Guru**** 2924820 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485343/dac-chip-and-evaluation-board-provided-file-of-dac38rf82-tsw14j50

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其他器件: LMK04828

工具与软件:

我购买了 DAC38RF82 (TSW14J50)、并使用内部 GUI 时钟对其进行测试、但出现以下错误。 问题是什么?

我已经在电路板上很好地检查了跳线设置、但它并不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在此 DAC 上使用内部时钟、有时会发生这种情况、因为时钟未配置为正确的速率并且 DAC PLL 未锁定。 可以忽略这一点、但您必须准确知道想要设置时钟的配置、并确保从 LMK 输出到 DAC 的时钟正确无误。 如果您想在没有定制配置的情况下执行板载时钟、请重新检查跳线是否都正确、并分享前面 DAC GUI 页面和4个 LMK04828页面的图像。

    谢谢