This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC088S022:关于 ADC088S022的高速 SPI 设计问题。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC088S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488245/adc088s022-regarding-the-high-speed-spi-design-issues-of-adc088s022

器件型号:ADC088S022
主题中讨论的其他器件:ADC088S102

工具与软件:

ALL HI

如图所示、‑在10 MHz 设计 SCLK、TI 是否有关于高速 SPI 电路设计的任何相关指南? 例如、是否有关于布线长度、阻抗匹配、PCB 布局、EMC 等方面的设计建议? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng:

    此器件在3.2MHz SCLK 频率下的额定运行速率高达200ksps、因此我无法保证超过该 SCLK 频率时的性能。 数据表的格式使这一点有点混乱、但这将是此器件的极限。 如果您想使用最高16MHz SCLK、则 ADC088S102是该器件的1MSPS 版本。

    我想我们没有具体的文档来详细说明 SPI 的上述注意事项。 凭借10MHz SCLK、您在 保持信号完整性和 EMC 的同时仍具有良好的设计灵活性。 下面列出了一些一般注意事项。 使用 SPI 时、您无需设计任何特定的引线阻抗、只要它们都是相似的。

    1.保持布线短且直(不旋转90度)
    2.添加小值串联电阻,减缓上升时间,减少振铃/过冲
    3.将 SPI 线路设置为接地平面或接地覆铜上

    通常、这些指南足以避免进行更严格的分析。  

    如需更深入地讨论 EMC、建议观看 TI 高精度实验室有关 ADC 的系列视频、特别是"通过 PCB 设计实现出色的 EMC"视频。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joel Meraz  

    感谢您的答复。 我知道、ADI 公司的某些 ADC 产品拥有16个通道、其 SPI 速度可能高达40–50 MHz。 我想知道 TI 是否有类似的产品。 ‐采用了使用此类时钟频率的 SPI、是否应在硬件设计中考虑采取额外的抗 干扰设计措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng:

    由于最大采样率通常与最大 SPI SCLK 频率相关、因此进一步了解您的用例以及所需的要求会有所帮助。 即使是在40 -50MHz 时、一般准则仍保持不变、但应更严格地遵守。 设计时不一定要考虑抗干扰措施。

    1.你需要多少频道?

    2.每个通道需要多大的采样率、所有通道需要的总采样率是多少?

    3.你需要什么分辨率?

    4. ADC 还有您需要的其它特殊功能吗?

    此致、
    Joel