This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE49I30EVM:更新驱动程序

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE49I30EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1477231/afe49i30evm-update-driver

器件型号:AFE49I30EVM

工具与软件:

您好!

我正在尝试为 AFE49I30EVM 安装 GUI 和驱动程序。 但是、在更新固件时、软件无法检测到我的电路板。

我尝试从安装包中使用 MSP430_CDC.inf 手动更新驱动程序、但遇到以下错误:

"您指定的文件夹不包含适用于您的设备的兼容软件驱动程序。 如果文件夹包含驱动程序、请确保其设计为适用于基于 x64的 Windows 系统。"

我使用的是 Windows 11 x64。 您能帮我解决这个问题吗? 我是否使用了正确的驱动程序?

谢谢!

Alireza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是尝试直接安装它与  MSP430_CDC.inf ,我得到了下面的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alireza:

    请原谅我们的拖延。 我们正在查看、我们会尽快回复您。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alireza、

    您是否使用  AFE43I90 EVM 用户指南第2.3节中的安装过程?

    MSP430_CDC.inf 是正确的驱动程序。 将该板连接到计算机并打开设备管理器后、在"端口"下、已经安装了哪些驱动程序(如果有)?  当您打开 EVM 软件时、这些驱动程序是否会发生更改?

    此致、
    Payton