This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:R_REF R68电阻器的规格和精密 R_REF

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487532/ads124s08evm-specs-of-r_ref-r68-resistor-and-precision-r_ref

器件型号:ADS124S08EVM

工具与软件:

您好!

TL;驱动器:

  • R68是否是精密电阻器?
  • 像 R68这样的电阻通常是否具有正温度系数?

我目前正在研究评估板、并使用您的 PT-100高侧4线设置进行测量。 我对硬件开发相当陌生、并且对 EVAL 板的 R_REF 有一些疑问。

在 RTD 测量的基本指南中、指出更精确的 R_REF 可以实现更好的 测量、因为漂移误差已最小化。 (假设系统校准到已知温度(消除初始精度误差)。)  

R68是否被视为精确?

我研究了 R68的规格:

损耗模型

  • 1k Ω
  • 0.1%容差
  • 25ppm/C

这些规格是否正确?

25ppm/C 是否被视为低漂移? 有一些具有较低 ppm 的电阻器可用。

第一个测量显示漂移。 测量环境没有得到调节、因此我不确定这是不是温度变化所致。 但我观察到了一个负号。 当房间加热(早上我在办公室启动加热器)时产生电压漂移、而当房间温度降低时产生正电压漂移。  

阻抗为 pos 时。 系数这意味着 V_REF 会上升、而测量的电压会下降(较低的代码)。 这与我的观察结果相关。

是这样吗?

测量设置:

  • 启用全局斩波
  • SPS 5.
  • SINC 3滤波器已启用
  • 用于模拟0 C 的100 Ω 电阻器(也可能是漂移源)

感谢你能抽出时间  

此致

Johanes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johannes Maier:

    可在物料清单(表15)中找到用于 R68的特定器件。 这是一个精密的电阻器、但当然可以使用更精密的电阻器(0.01%、2ppm/C 等)。 这取决于系统的整体精度要求

    电阻器增益漂移可以是正的、也可以是负的。 我不确定是否可以在不测量电阻器漂移的情况下预测电阻器漂移、因为漂移取决于用于制造电阻器的材料以及制造工艺的变化。 如果您想了解更多信息、请联系电阻器制造商、例如 Vishay

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的回答。

    此致

    Johannes