This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:链路配置错误

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488838/dac38j82evm-link-configuration-error

器件型号:DAC38J82EVM

工具与软件:

您好!

我将 TI_204C IP 与 DAC38J82EVM 配合使用。 我已经检查了 IP 和 DAC EVM 的所有必需通道参数和通道 ID。 这两者之间没有不匹配。 是否有办法解决这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundarbavan:

    由于它是8b10b 编码、通道极性或通道映射不会阻止链路建立。 那么、我的问题是链路是否建立? 在按下后出现以上错误 清除警报并读取 按钮? 在大多数情况下、链路配置错误并不重要、因为您要控制 DAC 和 FPGA 链路、并应该知道两者都在哪些链路下工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述错误是在按下清除报警和读取按钮后出现的。 我不明白你说"链接是否出现?"是什么意思。 . 我可以忽略链路配置错误并继续吗?
    我还尝试将示波器连接到其中一个输出以获取输出(我正在从 FPGA 发送正弦波)。 但是、我无法获得任何输出。 是否应 更改任何其他配置以获取输出。   

    当我从 GUI 的初始化位打开"Init State"和"JESD reset"时、链路配置警报将熄灭。 这是什么意思?

    谢谢你