This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038Q1EVM-PDK:PABM firmawe 更新失败

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487670/ads7038q1evm-pdk-pabm-firmawe-update-failure

Thread 中讨论的其他器件:ADS7066

工具与软件:

你(们)好

我的 PAMB 有问题。 它不会通过更新固件的步骤。

当我 在线连接到软件时,我有第一个消息:

然后我一直在等待这个消息:

电路板已连接、驱动器安装已完成。

请帮帮我

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、  

    感谢您在 TI 的 E2E 论坛上发帖!  

    我会注意到此常见问题解答和其他 PAMB 相关帖子、供将来使用、尽管您可能已经尝试过以下内容:

    [常见问题解答]如何解决 PAMB EVM 连接和/或驱动程序安装问题

    BOOSTXL-ADS7142-Q1:GUI 初始设置。 未检测到 PAMB

    GUI 是否在出现"Firmware update in progress"(固件更新正在进行)时挂起? 有时更新固件需要一些时间、我只是想确认等待足够长的时间不是问题。  

    如果您在"DPU Device Detected"窗口中按"Cancel"、然后转至左上角的"File"、您是否能够选择"Program Device"并按照上面第二个链接中的说明进行操作? 这起作用吗?

    否则、我会建议手动复位固件并将其重新刷写到 PAMB 控制器中: 将固件下载到 PAMB

    Re -下载固件应该可以解决此问题、但请告知我其他情况。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda

    感谢您的支持

    目前、自动或手动更新仍有问题。

    当 我插入 PAMB 时、有一个 LED 灯串3次、并且在 我的 PC 上按如下方式检测到电路板

    在所有 LED 都被分流后、 在 我的 PC 上、电路板检测到如下所示

    当我尝试使用 ADS7066 GUI 时、会显示以下消息:

    电路板没有问题(引导加载程序...) ?

    此致

    Willy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我找到了解决我的问题的方法

    首先、我使用了这个常见问题解答

    TPS6594EVM:无法对 TPS6594的 NVM 重新编程-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    第七步、无法在控制面板中识别 PAMB、但主板上的状态会发生变化(LED 熄灭)。

    我在 PAMB 控制器中应用了手动复位和固件重新闪存、结果很好。

    但是、此过程(固件更新)无法在 Edge 上运行。