工具与软件:
你(们)好
我的 PAMB 有问题。 它不会通过更新固件的步骤。
当我 在线连接到软件时,我有第一个消息:
然后我一直在等待这个消息:
电路板已连接、驱动器安装已完成。
请帮帮我
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Willy、
感谢您在 TI 的 E2E 论坛上发帖!
我会注意到此常见问题解答和其他 PAMB 相关帖子、供将来使用、尽管您可能已经尝试过以下内容:
[常见问题解答]如何解决 PAMB EVM 连接和/或驱动程序安装问题
BOOSTXL-ADS7142-Q1:GUI 初始设置。 未检测到 PAMB
GUI 是否在出现"Firmware update in progress"(固件更新正在进行)时挂起? 有时更新固件需要一些时间、我只是想确认等待足够长的时间不是问题。
如果您在"DPU Device Detected"窗口中按"Cancel"、然后转至左上角的"File"、您是否能够选择"Program Device"并按照上面第二个链接中的说明进行操作? 这起作用吗?
否则、我会建议手动复位固件并将其重新刷写到 PAMB 控制器中: 将固件下载到 PAMB
Re -下载固件应该可以解决此问题、但请告知我其他情况。
此致、
Yolanda
你(们)好
我找到了解决我的问题的方法
首先、我使用了这个常见问题解答
TPS6594EVM:无法对 TPS6594的 NVM 重新编程-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
第七步、无法在控制面板中识别 PAMB、但主板上的状态会发生变化(LED 熄灭)。
我在 PAMB 控制器中应用了手动复位和固件重新闪存、结果很好。
但是、此过程(固件更新)无法在 Edge 上运行。