This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:RREG 寄存器无法正常工作

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473533/ads131e08-rreg-register-is-not-working

器件型号:ADS131E08

工具与软件:

嗨、团队:

当使用 RREG 命令读取寄存器信息时、在根据数据表发出 SDATAC 命令后、我尝试使用 RREG 命令读取寄存器的内容、但无法读取。
是否有任何可能的原因?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita Ryu:

    您能否提供显示 SDATAC 命令和 RREG 命令的通信的逻辑分析仪数据? 请包括 CS、SCLK、DIN、DOUT 和 DRDY。 这将帮助我们验证是否遵循了正确的通信顺序以及时序

    还请提供原理图

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brayan:

    感谢您的答复。
    抱歉、我没有逻辑分析仪、无法对其进行测量。
    您能告诉我可能的因素吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita Ryu:

    我不确定如何帮助您在无法看到数据通信的情况下诊断此问题。 您可能向 ADC 发送了错误的数据、因此无法正确响应。 这也可能存在时序问题、但如果我们看不到您从 ADC 发送到和接收的内容、我们将无法帮助您

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brayan:

    感谢您的答复。
    由于没有逻辑分析仪、因此使用示波器测量的结果随附。
    您有什么可以告诉我们的吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita Ryu:

    SSL 是否是 CS 线路?

    此外、您能否告诉我们主 ADC 时钟频率(fCLK)和 SCLK 频率?

    最后、请提供一个原理图、以便我们回顾

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    目前、ADC 时钟使用内部振荡器。
    SPI 时钟(SCLK)用于500kbps。

    原理图通过私有消息共享。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita Ryu:

    我回来支持你。 我假设您在读取 ADS131E08上的内部寄存器时仍然遇到 问题、如果问题已经解决、请告诉我。

    根据您的时序、您将向 ADC 发送0x20 00 00 00以读取 ID 寄存器。 如果您的电路和硬件连接正确、该命令应该起作用、您应该能够在 SDO 上的最后一个字节中看到寄存器数据、请参阅下面的时序。

    我注意到您的 MISO 信号随 SSL 信号发生了变化、您能否确认 SSL 是否是 ADC 的/CS 线路? 我不知道该怎么回答。"

    您能将原理图分享给我吗? 谢谢。

    BR、

    戴尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复。
    我已将原理图通过私人消息发送给您。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita Ryu:

    您能否确认时序中的 SSL 是否是连接到 ADC 的/CS 线路?  

    在测试时、您是否与除 ADC 之外的其他器件共享 SPI 总线?

    测试时 JP1上是否安装了跳线?

    是否所有 INxN 引脚都通过安装 R12短接至地? 或者将 OFS1信号用于 所有 INxN 引脚?

    对 DGND 和 AVSS 使用不同的接地平面? 我在您的原理图中未看到它们之间存在任何连接。

    500kHz SPI 频率过低、可以将其增加到~6MHz 以进行测试。 可发送到 ADS131E08的最大 SPI 频率是3.3V DVDD 下的20MHz、但请注意、如果 SPI 频率太快、您将必须为寄存器的读取和写入添加延迟。 请参阅数据表中的9.5.3.1发送多字节命令部分。

    BR、

    戴尔