工具与软件:
你(们)好
我 使用 ADS1263EVM-PDK 和 GUI 工具。
我的目标是使用分流器(20mil 欧姆电阻器)测量电流。
但当我校准时、我得到了下面的值
(1)自偏移校准
SFOCAL1 = 0xFFFFFFFFFD8
(2)系统偏移校准
ISOCAL1 = 0x811F6 
此校准值是否正确?
然后我选择 AN0 作为正输入、AN0作为负输入
sinc4过滤器、SPS 7200。 使用20毫欧的分流电阻器。 用于 LOAD 的直流负载器件。
我设置了 16欧姆的负载、从而提供300mA 的电流、 但在捕捉广告时、我得到了下面的值
iVdiff Mean -> 19mv
电流= 分流 / 分流稳压器上的 Vdiff
= 19m/20m
= 0.95安
无效的代码
此外,我改变负载我得到 vdiff 平均值几乎相同像19m , 20mV , 18 mv