This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:校准 Probleam

Guru**** 2612725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1490677/ads1263evm-pdk-calibration-probleam

器件型号:ADS1263EVM-PDK

工具与软件:

你(们)好

我 使用 ADS1263EVM-PDK 和 GUI 工具。

我的目标是使用分流器(20mil 欧姆电阻器)测量电流。

但当我校准时、我得到了下面的值  

(1)自偏移校准
   

  SFOCAL1 =  0xFFFFFFFFFD8

(2)系统偏移校准

  ISOCAL1 = 0x811F6

此校准值是否正确?

然后我选择 AN0  作为正输入、AN0作为负输入  

sinc4过滤器、SPS 7200。 使用20毫欧的分流电阻器。 用于 LOAD 的直流负载器件。

我设置了 16欧姆的负载、从而提供300mA 的电流、 但在捕捉广告时、我得到了下面的值

iVdiff Mean -> 19mv   

电流= 分流 /  分流稳压器上的 Vdiff

      = 19m/20m

      = 0.95安

 无效的代码

此外,我改变负载我得到 vdiff 平均值几乎相同像19m , 20mV , 18 mv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar gajjar:

    自偏移校准看起来是正确的、这是一个非常小的负值。 我不确定系统偏移校准、该值看起来非常大( 它不是24位值、因此我无法判断您是否在某个地方忘记了0、或者这应该小于24位)

    您能否向我们展示您的系统(包括"直流负载器件")是如何连接在一起的?  请发送一些图片、您可以 将它们粘贴到响应窗口或使用响应窗口底部的"插入"->"文件"菜单

    谢谢!

    -Bryan