Other Parts Discussed in Thread: ADS4249
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS4249 工具与软件:
尊敬的 TI 工程师
ads4249的数据表显示 ads4249的 VCM 引脚输出0.95V 共模电压、但在我们的电路中、我们在 VCM 上测得的电压为0.972V、我想知道 VCM 引脚的输出电压范围。
我们通过1.8V 电源为 ads4249供电、我们是否可以使用2.5V I/O 通过 SCLK、SDATA、SEN 和 RESET 与 ads4249进行通信。