This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:ADS4249问题咨询

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1490716/ads4249-ads4249-issues-consultation

器件型号:ADS4249

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师  

    ads4249的数据表显示 ads4249的 VCM 引脚输出0.95V 共模电压、但在我们的电路中、我们在 VCM 上测得的电压为0.972V、我想知道 VCM 引脚的输出电压范围。

    我们通过1.8V 电源为 ads4249供电、我们是否可以使用2.5V I/O 通过 SCLK、SDATA、SEN 和 RESET 与 ads4249进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里没有定义的 VCM 范围、因为它会随电源电压、工艺、系统温度等而变化。0.95V +/- 0.5V 可能是一个不错的假设。 对于 VCM 来说、0.972V (典型值为0.95V)并不是主要问题。

    IO 能够提供1.8V 或3.3V 信号、因此我想可以连接到2.5V。

    谢谢