This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81401:DAC 带宽

Guru**** 2873630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1490542/dac81401-dac-bandwidth

器件型号:DAC81401

工具与软件:

您好!

我希望您确认 DACx1401的可用采样率。
我查看了数据表、您介绍了设置时间/压摆率、但并没有这方面的说明。
是否很难披露采样率规格?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一  

    Sanjay 将审查并  尽快提供有关采样率的回复。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、龙一

    您可以 从 "5.6 Timing Requirements"部分获取更新速率。 如您所见、顺序更新的等待时间最小为2.4us。 这意味着最大更新速率为1/2.4us >>~415KSPS。


    谢谢!
    Sanjay