请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL0202-10 工具与软件:
根据 oggetto 中的 quanto riguarda il componente、Non capisco come leggere la specica e ritrovarla sulle curve nel 数据表。
Nel caso reostato、Non si 收敛于132ppm/C°neppure a 0xFFh
nel caso 分压器132ppm/°C lo trovo a per valori molto Bassi del Digital Code.
我对如何阅读 TC 有一些疑问
在规格中、TCR 电阻型温度系数= 132ppm/C°@0x80h
在图 数据代码<0x80h 时、达到分压器132ppm
在图15中、变阻器模式下、同样在0xFFh 处、TC 趋于150ppm (或多或少)