This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:稳定时间 sinc3滤波器

Guru**** 2927590 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1489382/ads131m08-settling-time-sinc3-filter

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D

工具与软件:

大家好、我有一个关于 ADS131M08的稳定时间的问题。 到目前为止、我已在 DSP TMS320F28379D 上使用了 sinc 滤波器。 在 DSP 的 TRM 中、您可以找到两个基本公式。

f_data = f_mod/OSR

t_settle = 1/f_data*(sinc 滤波器的阶数)

我想将 ADS131M08与8.912MHz 配合使用。 这将产生4.096MHz 的调制器频率。 OSR 应为512、因此数据速率为8kHz。 此 OSR 使用了 sinc3滤波器路径、因此我预计稳定时间为3*(1/f_data)= 375µs。 但根据表8-3、稳定时间为1624 * t_CLKIN= 198µs。

这种差异的原因是什么?

非常感谢

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    sinc3滤波器需要3次转换、才能根据第一个图像中显示的公式为正常运行提供稳定的数据、但 ADS131M08数据表中的表8-3显示了数字滤波器在上电、重新同步或其他事件发生后的启动时间。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:
    非常感谢您提供的信息。 我还有一个关于使用 sinc3滤波器的问题。 我们需要在计量应用中使用 ADS131M08。 在这些应用中、我们需要 sinc3滤波器来实现电压和电流的分辨率。 另一方面、此类滤波器会导致测量路径出现延迟。 以下仿真显示了如何使用 sinc3滤波器测量正弦波。

    sinc3滤波器的模型对应于 TI 文档 SBAA094中的模型、仅在连续域中实现了前三个积分器级。 "´、"这是没有道理的。

    例如、如果您想要测量有功功率、则需要在不同测量路径中测量的电压和电流信号。 如果其中一个路径出现延迟、则会导致计算出现误差。

    这是否意味着必须在电压和电流测量路径中使用相同的 SINC 滤波器和相同的 OSR?

    此致

    Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    如果在同一 ADC 上测量电压和电流、并且它们之间存在由信号路径引起的延迟或相位差、则可以使用相位校准功能和 CHx_CFG 寄存器中的 PHASEx[9:0]位来校准每个通道。 有关详细信息、请参阅 ADS131M08数据表中的8.3.10通道相位校准。

    如果在 不同的 ADC 上测量电压和电流、并且这些通道之间存在延迟或相位差、则可以通过/SYNC 引脚同步 ADC、并使用 相位校准功能  在 ADS131M08上对其进行补偿。

    BR、

    戴尔