This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245:冻结偏移校正设置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476834/ads4245-freeze-offset-corr-setting

器件型号:ADS4245

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在查看 ADS4245数据表。  
客户对偏移校正有疑问。

问题1:
数据表第58页介绍了"估算偏移后、可以通过设置冻结偏移校正= 0来冻结校正。"

不过、数据表第78页描述了" 1 =失调电压校正的估算被冻结(EN 失调电压校正位必须设置);冻结时、最后一个估算值用于每个时钟周期的失调电压校正。"。

哪项正确?

问题2:
他们想要读取 ADS4245直流偏移补偿功能的校正值。
如果有办法,请告诉我。

问题3:
他们希望在特定 BBIQ 输入状态下对 ADS4245应用直流偏移校正、固定校正值、更改 BBIQ 输入的状态、并使用函数添加校正值的偏移、以手动降低最佳值。
请告诉我如何操作。

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San,

    很抱歉耽误您的时间、我正在检查设计:

    要冻结偏移校正、应将该位设置为1。

    因此、正确的描述是:

    "估算偏移后、可以通过设置冻结偏移校正=来冻结校正 1. "

    我们将在数据表中纠正该误差。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob San:

    感谢您的答复。
    我们也期待您对第二季度和第三季度的回复。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此帖子、并通过电子邮件解决。