This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:使用 TSW1400EVM 时多个错误-数据采集无法工作

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485065/afe5818evm-with-tsw1400evm-multiple-errors---data-capture-not-working

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5818LMK04826

工具与软件:

亲爱的 comunity

我一直在努力让我的 AFE5818EVM-TSW1400EVM 设置正常工作并采集超声波数据。

我正在使用具有以下规格的戴尔笔记本电脑:

我从以下 TI URL 安装了 HSDC Pro v4.10、DII 版本0.0以及 HMC-DAQ GUI V2.8: https://www.ti.com/tool/AFE5818EVM

我将 AFM 连接到+5V、2.1A 电源、将 TSW 连接到+5V、3A 磁粉芯电源、并通过 USB 连接将两者都连接到我的笔记本电脑。

但这里是我的问题开始的地方。 启动 HSDC Pro 时、显示第一个错误:

我已尝试从官方网站安装不同版本的 LabVIEW 运行时,但我无法解决此错误。 :(但如果我按"继续",软件会按预期执行接下来的步骤。 TSW1400可以成功识别、程序意识到没有固件、我可以在下拉菜单中找到 AFE5818固件、上传固件后、HMC-DAQ GUI 成功打开。 但是、我的 TSW1400上的非 LED0-LED7亮起、我将其解读为一个不良符号...:

如果我想通过 GUI 继续初始化器件、我收到一条错误消息:GUI 不支持器件的当前配置-->我想固件从未安装过、或者以损坏的方式安装过(?)

此外、按下 OK 后会立即弹出第二条错误消息、说明以下内容:

(在指定的寄存器处发生错误5001或在寄存器映射树中找不到块。
来源:主引擎-识别寄存器 详细信息。\n 此错误代码未定义。 由于多种原因、可能会发生未定义的错误。 例如、没有人提供代码的描述、或者您可能将非错误代码的数字连接到错误代码输入。此外、可能会发生未定义的错误代码、因为错误与第三方对象(如操作系统或 ActiveX)相关。 对于这些第三方错误、您可以通过在 Web 上搜索错误代码(5001)或其十六进制表示(0x00001389)来获取错误说明。

这是否可能与打开 HSDC Pro 时出现的初始错误相关? 它是否真正与 LabVIEW 有关? 或者这可能是硬件问题吗?
因为如果我只按 ok 并尝试采集数据、我将收到"Read DDR to file timed_out_error"(将 DDR 读取到文件 timed_out_error)这一更常见的错误:

但我想、如果器件从不进行初始化、这可能是有道理的。 其次、我尝试按照手册附录 F 中的故障排除步骤(https://www.ti.com/lit/ug/slou430a/slou430a.pdf?ts = 17412696916826&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FAFE5818EVM)进行操作 、并尝试测量所有提到的引脚:
使用一个示波器来测试接头 J36或 J34处时钟的频率。 这应该是一个
50MHz 方波。 TP44应为200 MHz。 如果使用 JESD、还要检查靠近的 TP42
LMK04826默认应为200 MHz 或400 MHz。 另请检查 TP43。

但是、当我检查 J36时、我会得到这个奇怪的信号(不是方波、50MHz 无处可去):

我真的不想尝试其他的东西。 如果有任何帮助、将不胜感激。

非常感谢您投入宝贵的时间给予帮助。

贝斯特、本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否安装了修补程序 HMC-DAQ_GUI_Patch_V2.8.1?  

    您是否可以尝试重新安装 HSDC_pro 以及 HMC_DAQ_GUI?

    安装时是否看到任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您发送编修。 我会尽快尝试并报告结果。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    很抱歉问我、但您能指导我下载 V2.8.1补丁吗?
    我只能找到原始软件 V2.8 (https://www.ti.com/tool/download/SLOC326)。

    对于您的另一个问题、我在安装 HSDC_pro 或 HMC_DAQ_GUI 时没有看到任何错误。 已尝试多次重新安装、但问题仍然存在。

    感谢您的时间和帮助。

    贝斯特、本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以联系 ultrasound_rx-support@list.ti.com 吗 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会的。 非常感谢