This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960EVM:AFE4960 EVM 输出测量值存在差异

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1483595/afe4960evm-discrepancy-in-afe4960-evm-output-measurements

器件型号:AFE4960EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE4960

工具与软件:

您好!

我使用 AFE4960 EVM 绘制了2Hz、1mV 方波。

通道1显示了2.16mV 的峰峰值电压、而通道2显示了1.49mV。

该固件被设置为"2-ECG 模式、其中 ECG_INA_GAIN=1和 BIOZ_INA_GAIN=0、两者都对应于增益2。

假设输入电压为1mV、预期输出应为2mV。 通道1几乎与此一致、但通道2不一致。 如果我的理解是正确的、那么两个渠道应该是一样的。 这种差异可能是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivin:

    感谢您发送编修。 我们现在将对此进行探讨、我们会很快回复您。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivin:

    感谢您的耐心。

    我用 medSim 300B 测试了你的系统。 Medsim 300B 按不同的值缩放每个 ECG 导联。 在操作手册中:

    当我使用 medSim 300B 测试您的设置时、我得到的结果与您所做的结果相同:

    当我用函数发生器测试您的设置时(Vpp = 2mV、低至发生器会运行的低值)、我在两个通道上得到了相同的波形。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    感谢您的更新。 您能解释一下函数发生器和导联之间的连接是如何进行的吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivin:

    由于仿真器通过将 RA/LA/LL 连接到指定的 EX 引脚来测量测试信号、因此我将所有内容手动连接到 J11上用于这些引脚的外部连接器。 函数发生器的输出被发送到引脚 EX1和 EX3 (分别对应于 LA 和 LL)、这两个引脚被短接、同时地被连接到 EX2 (对应于 RA)和地。 我还使用 连接到 EX1和 EX3的第二个单独、相同的波形测试了系统、而不会短接这些引脚。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    谢谢你