This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32:斜坡模式对齐问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488533/afe58jd32-ramp-pattern-alignment-question

器件型号:AFE58JD32

工具与软件:

您好、E2E 论坛、

为 LVDS 斜坡模式(从 ADC 而不是解调器)配置 AFE58JD32时、我看到了不一致的情况。  有时、TX_TRIG 之后的零值会出现在奇数通道对应的数据字上(FCLK 低电平)、而有时会出现在偶数通道字上(FCLK 高电平)。  我想知道这是预期行为还是可能出现同步问题。

感谢您的帮助。

Steve C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否看到所有 ODD_CHANNELS 的零值? 此外、这个零会出现一段时间、然后数据会出现、或者您是否看到全零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    抱歉、延迟了响应、但我的初始仪器在 FIFO 的"系统端"、所以我想在接口的 SERDES 端得到一些东西。  执行此操作后、我的确在我的组帧电路中发现了一个错误、此错误在 TX_TRIG 之后 FCLK 输出上发生相位改变时暴露出来。  现在我已经修复了这个问题、我在"Ramp Pattern"中看到了一致性。  在 TX_TRIG 之后、偶数 AFE 通道输出端始终会初始转换为零值。  这使得所有16个奇数通道始终具有相同的奇数斜坡值、并且所有16个偶数通道始终具有相同的偶数斜坡值。

    我认为这正是我应该看到的、对吗?

    此致、

    Steve C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是预期. 很高兴听到您的问题已经解决。