This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:请查看 ADC3660编程。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468591/adc3660-please-review-adc3660-programming

器件型号:ADC3660

工具与软件:

你好

以下过程通过 ADC35XX EVM GUI 进行编程。
我不确定为什么 ADC3660有时会正常工作、有时则不能正常工作。
请查看 ADC3660流程是否正确。

0x7 0x8
0x7 0x4B
0x13 0x1
0x13 0x0
0x1b 0x88
0x19 0x12
0x19 0x12
0x1F 0x50
0xA 0x7f
0xb 0xee
0xc 0xFC
0x18 0x10
0x20 0x0
0x21 0xf0
0x22 0xF
0x24 0x6
0x27 0x10
0x2E 0x10
0x7 0x4b
0x25 0x30
0x2a 0xa2
0x2b 0xA5
0x2C 0x43
0x2d 0xd4
0x31 0xa2
0x32 0xA5
0x33 0x43
0x34 0xd4
0x11 0x30
0x26 0x88
0x26 0xAA
0x26 0x88

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有时工作正常、有时工作不正常意味着什么?

    您是否意味着您将获得有效的数据捕获?

    您拥有哪种数据采集板? 器件型号是什么?

    请提供有关发生情况的更多详细信息。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了使我们能够调试您的配置、 请提供有关您尝试使用的 ADC 配置的以下信息:

    • 采样率
    • 您是否使用抽取? 如果是、
      • 抽取率  
      • 复杂或实时抽取
      • 生成 PSRR
    • 输出接口模式(1线、2线、半线)
    • 分辨率
    • 还有其他设置吗?

    此致!

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Luke 和 Rob!

    采样率:63.456 MHz
    抽取因子:8
    DDC 设置:复杂
    NCO 频率:10.841 MHz (3561203106)
    输出接口模式:2线
    分辨率:16位
    FCLK 源选择:DEC
    症状:当设置为负载时、SN 有时会下降。

    此致。

    Miyahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Luke 和 Rob!

    我的问题的答案进展如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Miyahara:

    很抱歉耽误你的时间、明天让我在实验中看看这个。

    症状:当设置为负载时、SN 有时会下降、这意味着什么??

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Miyahara:

    Luke、我已在实验中查看过它、我们仍在针对 上述应用规格处理另外几个设置问题。

    我将在明天结束前向各位介绍我们的最新情况。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Luke

    你好、Rob

    感谢您的分析。
    我正在做的是接收无线电信号、使用 ASDC3660将其采集到 FPGA 中、然后使用解调音频对其进行评估。 我想确认 ADC 设置是否有问题。

    此致

    Miyahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Miyahara:

    您是否可以发送一些数据采集或 FFT 图让我们更好地理解问题?

    此外、您是否可以向我们展示您的测试设置在工作台上的情况? 请发送包含仪器详细信息的图片和/或方框图。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯·赫洛

    我已经介绍了这里的 ADC 设置、将 FPGA 输入的数字数据导入到 MATLAB、然后在它正常以及是 NG 时执行 FFT、发现没有区别。
    我将在最后做更多的分析
    当前块如下所示。
    我想知道 ADC 中的配置数据集是否有问题、因此请进行回应。

    贝斯塔基特

    Miyahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyahara:

    请帮助我理解您上面的句子中的这一部分"...当它是 NG 时、发现..." NG 是什么意思?

    您的方框图没有问题。 如果您可以分享放大器和 ADC 原理图部分、我可以指导您放大器是否设置正确。

    我假设您要将放大器直流耦合到 ADC? 因此、正确设置放大器来执行该操作非常重要、否则、您可能会遇到很差的 FFT 数据。

    请提供建议。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附录-我们正在使用设计在实验台上验证您的寄存器写入。 我希望在下周早些时候发布最新消息。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob


    我想继续介绍一下在实验台上验证寄存器写入值的设计。 到目前为止、我尚未收到任何更新、如果您能提供有关当前状态的任何信息、我将不胜感激。


    感谢您关注此事、我期待您的答复。

    贝斯塔基特

    Miyahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyahra-San:

    附加的是适用于您的模式的正确配置。 我已经 通过在 Fin = 9MHz 的情况下进行采集验证了此配置、如下所示。 在30分钟的时间里、我花了大约20次捕获、但我没有看到性能下降。

    e2e.ti.com/.../ADC3660_5F00_16Bit_5F00_2W_5F00_Complex_5F00_Dec8.txt

    此致!

    Luke Allen