This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035:调制器 IC 的 ENOB 功能与 F28388S SDFM 的 ENOB 功能之间的差异

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1493210/amc1035-difference-between-enob-capabilities-of-modulator-ic-vs-enob-capabilities-of-f28388s-sdfm

器件型号:AMC1035

工具与软件:

您好!  

我正在评估 Σ-Δ 调制器 IC AMC1035以供潜在使用。 要求澄清整个电路在给定 OSR=16的 ENOB 和 SINC3滤波器的预期性能。  

整个电路:我想使用 F28388S 处理器中的 SDFM 接口(比较器滤波器单元)来滤除来自 AMC1035的调制位流。  

我发现 AMC1035数据表和 F28388S 用户手册的 ENOB 功能不一致。  

AMC1035数据表中的图46显示、当 OSR=16时、使用 SINC3滤波器时、我们预计 ENOB 为~7.5。  

F28388S 用户手册中 的表28-7显示、当 OSR=16时、使用 SINC3滤波器时、预计可获得12 ENOB。  

我可能对两个规格表中的任何一个存在误解、感谢您提供您可以提供的任何信息。  

此致、  

- Josh  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    AMC1035数据表是正确的。  我们还有一个工具、您可能认为它对于确定您需要如何配置数字滤波器非常有用-您可以在此处找到: Σ-Δ 调制器 滤波器计算器许多人将并行使用两个滤波器块-一个用于通过更高 OSR 进行控制、另一个用于针对过压/过流情况提供更快(低分辨率)的保护环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、非常完美。 感谢您的回复、计算电子表格和其他建议!