This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:为 LNA、PGA、VCAT 实现配置寄存器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1491561/afe5818-configuring-registers-for-lna-pga-vcat-implementation

器件型号:AFE5818

工具与软件:

我正在使用 AFE5818、包括 LNA、PGA 和 VCAT、但 LNA、PGA 和 VCAT 似乎没有按预期变化、即使在查看数据表并写入特定的寄存器位之后也是如此。

您是否可以建议需要更新正确的寄存器以正确反映此更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何查看此内容?

    您是否通过读取相应的 寄存器来验证 SPI 是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们有一个用于显示 ADC 输出的峰峰值电压的 GUI。 SPI 工作正常。

    我们通过写入寄存器 C3、C4和 CB 来配置增益设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    您能告诉您的原始 PGA/LNA /DTGC 设置和 ADC 的预期输出是什么吗?

    现在、您做了什么更改、输出是什么?

    您馈送到此 AFE 中的信号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用信号发生器将500kHz、250mVpp 信号馈送到 AFE。 AFE 的输入也已进行物理探测、以确保正确的信号进入 AFE。 初始 AFE 配置集如下:010,014,032032012,040040011,020020080,020380、 020100。然后、我们将配置寄存器更新为020000、从而实现正弦波输出。

    使用配置寄存器 C3、C4和 CB 将 LNA 配置为12dB、将 PGA 配置为24dB、将 VCAT 配置为36dB;寄存器配置为 C30000、C44000、CB00E0。 理想情况下、总增益应为0dB (LNA + PGA - VCAT)。

    然而、ADC 输出显示的 Vout 为76mVpp、而我们预期的是250mVpp。  

    您能否确认是否有任何其他寄存器要配置用于增益设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要检查正确编程的增益-> 更改增益6dB、相应地输出应更改系数2。 这种方法可以检查增益可编程性是否正常工作。

    要匹配绝对增益->数据表条件是5MHz 输入信号。 器件中有 HPF、因此500kHz 信号可能会对这产生一些影响。

    由于这是 NDA 限制设备,我们可以继续在邮件. 请联系 ultrasound_rx-support@list.ti.com