工具与软件:
我正在使用 AFE5818、包括 LNA、PGA 和 VCAT、但 LNA、PGA 和 VCAT 似乎没有按预期变化、即使在查看数据表并写入特定的寄存器位之后也是如此。
您是否可以建议需要更新正确的寄存器以正确反映此更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用信号发生器将500kHz、250mVpp 信号馈送到 AFE。 AFE 的输入也已进行物理探测、以确保正确的信号进入 AFE。 初始 AFE 配置集如下:010,014,032032012,040040011,020020080,020380、 020100。然后、我们将配置寄存器更新为020000、从而实现正弦波输出。
使用配置寄存器 C3、C4和 CB 将 LNA 配置为12dB、将 PGA 配置为24dB、将 VCAT 配置为36dB;寄存器配置为 C30000、C44000、CB00E0。 理想情况下、总增益应为0dB (LNA + PGA - VCAT)。
然而、ADC 输出显示的 Vout 为76mVpp、而我们预期的是250mVpp。
您能否确认是否有任何其他寄存器要配置用于增益设置?
要检查正确编程的增益-> 更改增益6dB、相应地输出应更改系数2。 这种方法可以检查增益可编程性是否正常工作。
要匹配绝对增益->数据表条件是5MHz 输入信号。 器件中有 HPF、因此500kHz 信号可能会对这产生一些影响。
由于这是 NDA 限制设备,我们可以继续在邮件. 请联系 ultrasound_rx-support@list.ti.com