This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08的技术支持需求

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1493197/ads131m08-the-technology-support-need-for-ads131m08

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

您好!

我们将 ADS131M08用于新工程、但存在一些问题:

1.请提供  我们无法在数据表中搜索的 ADC 转换时间说明;

2. SPI 读取/写入 时间序列、以下表示我们需要 在下一个 周期对所有数据和响应进行采样? 第一个 响应是 状态数据?

3.上电没问题,现在我们只使用复位而不上电,寄存器无法写入,但寄存器复位为 默认值(采样率为4K),所以请说明为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的张亮:

    请参阅以下答案:

    1.这是一个 delta-sigma ADC、它与您想到的 SAR ADC 大不相同。  Δ-Σ 是一个过采样转换器、以调制器速率对输入进行采样。  Δ-Σ 转换器的主要内部单元是调制器和数字/抽取滤波器。  调制器以非常高的速率将输入信号采样为1位流。 然后、该滤波器会获取这个采样数据并将其转换为高分辨率、较慢的数字代码。 输出数据速率由调制器频率和 OSR (过采样率)决定。

    2.可以看到突出显示的时序、必须在同一帧/周期内读出所有通道的数据。 否则、您将丢失数据、数据将被新的转换数据覆盖。 有、第一个字是状态数据。

    3.您能告诉我您不能写入哪个寄存器吗? 请提供 SPI 时序、包括 SCLK、/CS、DIN、DOUT 和/DRDY 信号、以便帮助您进行调试。

    BR、

    戴尔