Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02
工具与软件:
您好!
我们的产品使用 ADS131M02的单通道来在连续转换模式下以128的增益测量称重传感器信号。 我们在之前的批次中没有问题、但在最近一次处理中发现许多器件表现出 ADC 读数的奇怪突变。 不同批次间有过硬件版本、但其中只包含 ADC 对应振荡器的旋转、而且我确认更改时没有发生引脚错误。 我使用完全相同的部件和固件测试了两个批次、测量频率为1000Hz。 原始的、非归零的 ADC 读数如下所示。 我保持了大致相同的垂直刻度、以举例说明当前批次的跳跃情况。
上一批(ADS131M02标记"A31M02 TI 088 AJ34"):

当前批次(ADS131M02标记"A31M02 TI 168 A5DP"):

在我的测试中、我还注意到以下几点:
- 在我们支持的所有采样频率(250,500,1000Hz)下都发生跳变
- 在所有增益下都发生跳变
- 使用任何通道测试信号时、不会出现跳转
- 使用与显示跳转的数据同步的示波器进行检查时、跳转不会出现在输入信号中
- 使用全局斩波模式时、不会显示跳转
ADS131M02是否有任何方面可以解释突然出现的此行为? 我们从技术上说、使用全局斩波模式可以获得解决方案、但我想了解为什么这会首先发生。
谢谢!
Luca.