This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:ADC 读数跳转

Guru**** 2524640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1491239/ads131m02-jumps-in-adc-reading

器件型号:ADS131M02

工具与软件:

您好!

我们的产品使用 ADS131M02的单通道来在连续转换模式下以128的增益测量称重传感器信号。 我们在之前的批次中没有问题、但在最近一次处理中发现许多器件表现出 ADC 读数的奇怪突变。 不同批次间有过硬件版本、但其中只包含 ADC 对应振荡器的旋转、而且我确认更改时没有发生引脚错误。 我使用完全相同的部件和固件测试了两个批次、测量频率为1000Hz。 原始的、非归零的 ADC 读数如下所示。 我保持了大致相同的垂直刻度、以举例说明当前批次的跳跃情况。

上一批(ADS131M02标记"A31M02 TI 088 AJ34"):

当前批次(ADS131M02标记"A31M02 TI 168 A5DP"):

在我的测试中、我还注意到以下几点:

  • 在我们支持的所有采样频率(250,500,1000Hz)下都发生跳变
  • 在所有增益下都发生跳变
  • 使用任何通道测试信号时、不会出现跳转
  • 使用与显示跳转的数据同步的示波器进行检查时、跳转不会出现在输入信号中
  • 使用全局斩波模式时、不会显示跳转

ADS131M02是否有任何方面可以解释突然出现的此行为? 我们从技术上说、使用全局斩波模式可以获得解决方案、但我想了解为什么这会首先发生。

谢谢!

Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    欢迎来到 E2E 论坛。 我们没有收到任何关于您描述的现象的报告。 我建议进行以下测试或验证:

    • 短接 ADC 输入或在 ADC 输入端施加精密直流信号、而不是使用未如您所述显示跳变的任何内部测试信号。
    • 将单元焊接到 TI EVM 并使用 GUI 软件进行检查、可以使用这些标准硬件和软件进行验证。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    短接 ADC 输入似乎可以消除跳变。 我还尝试将短路输入拉至 Vcc 和 GND。 仅上拉至 Vcc 重新引入了突变、因此我已经对电源电压进行了更详细的研究、但没有进展。

    如果 Vcc 上存在杂散噪声、那么在 ADC p 和 n 短接在一起时这对影响读数是否有意义? 我刚理解的是、差分输入应该消除两个信号上存在的噪声。

    至于焊接到 TI EVM、遗憾的是、说起来容易多了、因为我们使用的是 WQFN 封装并且 EVM 具有 TSSOP。 我会在将来的调查中考虑此选项。

    谢谢!

    Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    短接 ADC 上的输入是检查和识别问题产生和产生位置的好方法。 您的测试结果证明了这一点。  AINP 和 AINN 上的任何共模电压都不会影响输出代码、因为 ADS131M02 ADC 将始终测量 ANP 和 AINN 引脚之间的差分电压、但噪声不是一致的信号或电压、因此应该在输出中看到它。

    BR、

    戴尔